This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:适用于 cc1310-cc1190的定制 PCB 堆叠

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/849612/cc1310-custom-pcb-stack-up-for-cc1310-cc1190

器件型号:CC1310

您好!

我知道  、在 LAUNCHXL-CC13-90US 的设计 中、它仅在层1和层2之间0.4mm 的 PCB 堆叠上进行了测试、但如果我使用该堆叠上的设计制造定制 PCB、它是否正常工作?

 由于 LAUNCHXL-CC13-90US 堆叠与该堆叠之间的差异仅为0.04mm、它不会对射频性能产生太大的影响? 1.5盎司的内部厚度铜也不会产生影响、对吧?