This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:TX 功率-40dBm 高性能与低功率模式设置

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/866170/cc1200-tx-power--40dbm-high-peformance-vs-low-power-mode-settings

器件型号:CC1200

您好!

我想知道以下两种配置之间的差异:

在 高性能模式下、TX 功率为-40dBm 时、最大吞吐量为500kSPS、ETSI 标准(169MHz)。
在  低功耗模式下具有-40dBm TX 功率的500kSPS、4GFSK、最大吞吐量、ETSI 标准(169MHz)。

问题是要知道哪一个更好、为什么? 请提供帮助。

谢谢、

Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低功耗模式下、一些 RX 链被关闭以节省电流、但灵敏度较差。 请查看数据表。  

    如果 RX 中的功耗非常重要、并且您可以承受范围丢失、请使用低功耗、否则使用高性能设置。