This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:传感器收集器演示(TI 15.4堆栈)与 RTC

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/865613/cc1312r-sensor-collector-demo-ti-15-4-stack-vs-rtc

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

快速问题- TI 15.4 Stack 的收集器-传感器演示是否需要 RTC 计时? 我们想跳过 RTC 应用所需的低频振荡器、只需交叉检查此演示是否可以在没有 RTC 的情况下工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SWRA640: http://www.ti.com/lit/swra640的第3.1.2节

    只有非信标模式可以用作信标模式和跳频模式需要时间同步。  您可以在 SysConfig 文件的"TI 器件"->"器件配置"部分中将 LF 时钟源更改为 LF RCOSC、并自行评估功能。  请注意、此模式未经 TI 测试。

    此致、
    Ryan