This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:来自32.738kHz 外部时钟信号的 RX 监听模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/865293/cc1200-rx-sniff-mode-from-a-32-738khz-external-clock-signal

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他部件:CC1120CC1125

您好!

我知道 之前有一个线程询问的是 CC1120的相同问题。  http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/404427?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=rx%20sniff%20external%20clock

但是、没有反馈表明它是否起作用。  假设。  有什么新闻吗?

此外、我注意到文档中存在一些不匹配问题。

虽然数据表第4.16节提到32kHz 时钟输入、但用户指南始终提到40kHz 时钟。  DS 中的方框图还显示了40kHz 时钟。  此低频外部时钟允许的频率范围是多少?

UG 部分9.6关于 eWOR 的说明:"除非  使用了一个外部晶振(EXT_CTRL.EXT_40K_CLOCK_EN = 1) 、 否则 RC 振荡器 必须  被启用。。。。"

首先、我认为"外部晶振"不正确。  应读取"外部时钟"。  请确认?

其次、电子表格"CC120x_RX_sniff_Mode.xlsx"基于内部 RC 振荡器、显然不希望修改40kHz (单元格为灰色)。  就像没有其他频率或时钟源一样。  这将与 UG 9.6和 DS 4.16相对应。

有人能澄清吗?

此致、

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -如果您在 http://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf 中查看9.6, 就会确认我的假设:您可以根据措辞使用外部时钟源运行 WOR。 据我所知、我们从未测试过这种组合。 WOR 的目的是节省电流、而使用外部时钟源更难做到这一点。

    -我同意应该已经在外部写入时钟源,因为芯片不支持低频 xtal。

    - Excel 工作表中的32kHz/40kHz:Excel 工作表假设使用40MHz xtal、并为此校准 RC OSC、得出40kHz。 我怀疑4.16基本上是复制/粘贴错误、因为 CC1200数据表基于 CC1120数据表。  

    请注意、在 CC1125上、RC OSC 将校准为 32kHz 或40kHz、具体取决于是否使用32MHz 或40MHz xtal。 如果 EXT_CTRL.EXT_40K_CLOCK_EN = 1、WOR 时序将由外部时钟源设置、这意味着您可以在这里同时使用32kHz 和40kHz。 如果您有一个具有 CC1200的电路板、您可以轻松地对此进行测试。