This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:有关 SysConfig 的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/848538/cc1352r-question-about-sysconfig

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的客户设计了一个定制板、其中一些 IO 定义与我们的 LaunchPad 不同。 他无法在 syscfg_preview 示例中修改 syscfg 文件。 这些引脚中有很多是灰色的、这意味着不适用 那么、该 Syconfig 工具是否只能在 TI 电路板上使用? 如果有不同的硬件、如何修改配置?

此致

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、维基。

    您可以转到右上角的"显示首选项和操作"按钮、从基于 Launchpad 的 SysConfig 设计转到基于芯片的设计。 如果您按下标有"切换到器件"的按钮、SysConfig 将根据芯片设计。 您现在应该能够选择所有可用的 IO 引脚。  

    此致、  
    素食主义者