This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:低于1GHz 物联网网关演示 CC1350错误

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/864019/cc1350-sub-1-ghz-iot-gateway-demo-cc1350-error

器件型号:CC1350

您好!

 

我尝试按照 物联网网关演示中的说明操作、但遇到了问题。 我已经获得了 Stack盔甲 的认证、并收到了相关说明。

对于仪表板访问链接、无论我说什么、我都无法连接到仪表板。 我需要将什么作为网络 ID? 这是 WiFi 网络 ID 吗? 这是演示第15页上的客户端 ID 是否更改了?

 

我的客户端 ID 是 TMPID、我的 URL 的末尾 也是

Home?Net=<TMPID>

Home?Net=TMPID

 这两个前缀都不会导致我到达一个正常工作的网页。

我出了什么问题?  

此外、我在 BeagleBone 上不断遇到以下错误:  

 

 

我该怎么做才能解决这个问题?

 

谢谢、

Kathleen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将使用 HOME?Net=TMPID

    您遇到的错误是因为您没有在 用户指南第3.1.2.7.2节中描述的目录中安装任何密钥。

    您能否确保按照这些说明操作并查看是否消除了该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在遵循3.1.2.7.2中的说明后得到了错误。

    我的方法有一个不同之处在于、我不使用 SCP、因为我无法使其正常工作、而是将文件从我的计算机复制到 USB 驱动器、然后从 USB 驱动器复制到 BeagleBoard。

    另一个区别是、我在编辑 BeagleBoard 上的 awsConfig.json 时遇到了一些问题、因此我将文件传输到计算机、在那里对其进行了编辑、并将其转移回正确的目录。

    然后、我运行了所需的命令并得到了错误。

    方法的更改是否会导致此错误? 我该怎么做来解决它?

    Kathleen