This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:自校准

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/847992/cc1125-self-calibration

器件型号:CC1125

您好!

我的客户对 CC1125有一些问题、我希望能获得一些帮助。 他们正在尝试理解用户手册9.14.1中特定片段背后的理论、即相邻通道选择性以及如何通过将 FS_CHP 寄存器设置为0x0C 来增强该特性。

“这表明需要手动“超控”电荷泵自校准,以实现最佳相位噪声。  

  1. 我想知道自我校准为何不是最佳的
  2. 将 FS_CHP 寄存器设置为0x0C 对电荷泵电流有何影响
  3. 如何影响 ASIC LO 相位噪声曲线。

如果您能在这方面分享任何信息、我们将不胜感激。"

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位噪声通常有两个感兴趣区域、接近和远距离。 为了通过1类、必须降低近相位噪声、与标称设置相比。 用户指南中描述的方法是使相位噪声的形状稍有不同。 接近相位噪声降低、但该能量在频率上有所提升。 这通常不是此应用的问题、因为需要 SAW 滤波器。  

    这些设置是通过试错发现的、这意味着没有理论。  

    这些问题的背景是什么?