This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:LAUNCHXL-CC1312R1的预期通信范围

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/848033/launchxl-cc1312r1-expected-communication-range-of-launchxl-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312RCC1190

我想了解一下 Launchpad 设计的通信距离。

我可以在 CC1312R 数据表的第一页上找到以下信息

我尝试将上述信息应用于[SWSC002A]室内和室外范围估算中  

使用该工具时、我有一些问题。

1.对于天线、上面的默认值为 DN024 - 863-928 MHz (CC_Antenna_DK2_#9)。  

是在 LaunchPad 上使用 PCB 天线吗?

2.如何应用121dBm 或110dBm 的接收器灵敏度?

2A。 此图是否是不是单独的功率放大器、如 CC1190?

3、本底噪声似乎会影响通信范围。  

对于工业应用、我应该使用哪个数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是的

    2) 2)在图中、您已将敏感度设置为等于-110。 从下拉菜单"Select chip and datarate (选择芯片和数据速率)"中、您可以选择提供要使用的灵敏度级别的组合。  

    3) 3)您测量的本底噪声、您将在何处使用设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!!

    我还有几个问题。

    在数据表中、接收器的灵敏度可达-121dBm。 是否没有 CC1190等外部范围扩展器组件?

    2.我的理解是,即使灵敏度低于信号,信号也必须比本底噪声强。  

    例如、如果信号为-100dB、RX 灵敏度为-120dB、但本底噪声为-80dB、则 RX 将无法工作

    这意味着使接收器更加敏感无法覆盖传输信号中的弱点。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是的

    2) 2)是的。 如果您的本底噪声较高、那么您是否具有非常好的灵敏度无关紧要。 信号必须比噪声源高一些 dB、才能解调接收到的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    我学到了我需要的东西。