This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:是否同时支持器件的 C 和 E 版本?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/863376/ccs-cc1312r-maintaining-support-for-both-c-and-e-version-of-the-device

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

团队、

我们有一个案例、就是我们的组装电路板的一部分采用 CC1312R1 C 版本、而现在的新批次采用的是最新的 E 版本。  

在 E 版本的电路板上,固件执行不会到达 main()函数(它在 C 版本中工作)。

它在  XDC_void XDC_runtime _Startup_reset__i (void) (在 app_pem4f.c 中)函数内停止(请参阅随附的屏幕截图)。

  • 由于我们有两个版本、需要同时管理这两个版本、在这种情况下、我们可以做什么?
  • 我们是否能够使用较旧的 SDK 为 C 版本编译?

如果我们可以同时安装 CCS 的 v8.3和 v9、这是可以的、但不会出现其他问题、这是可能的吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不再支持 CC13x2和 CC26x2器件的 C 版本。 目前仅支持 E 版本。

    也就是说、E 版专用的应用程序必须构建在 SDK 2.40或后者的基础上。

    有关 更多详细信息、请参阅以下主题:

    此致、