This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:+/- 1MHz 杂散发射@ 922MHz

Guru**** 2543210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/863740/cc1101---1mhz-spurious-emission-922mhz

器件型号:CC1101

您好!  

922MHz 频带上存在+/- 1MHz 杂散。 这导致日本未能通过规定。 附件中有快照。  

我可以在 EM+TrxEB 板上看到。  e2e.ti.com/.../spurious-emission-snapshot.pdf

请帮帮我。 或者有补丁程序可以解决这个问题?

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很可能是 xtal 杂散。  

    -如果您对射频频率进行了一些更改,其中一个杂散应保持在相同的频率上。 尝试 26.4513MHz xtal、因为使用此 xtal 时、杂散通常从可能导致问题的频带移出。  

    在发布频谱的屏幕截图时、请在有问题的频率上添加标记。 从附加的中、很难看到问题的频率或级别。