This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:通道更改设置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/845106/cc1350-channel-changing-settings

器件型号:CC1350

您好!

我使用的是 cc1350 LP。 如何在 RF Studio 中更改通道设置。 然后导出设置。

我之前使用的是一个通道。  但现在我更改了通道。

请 就此建议解决方案。

谢谢  

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以在 SmartRF Studio 中更改信道、然后再次导出设置以切换信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈怡凯

    我只想通过 Smart RF Studio 设置更改通信通道。 我正在为我的应用程序使用 nortos 代码。 首先、我要更改 RF Studio 中的配置、并将文件导出到我的源代码中。 我只需要更改通信通道就可以实现相同的功能。

    我如何做到这一点。 我之前使用的是433MHz 频率。 现在、我在不同通道上打开相同的频率。

    谢谢你

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的通道意味着不同的频率、这意味着如果频率变化小于~1MHz、则必须实际设置新的 CMD_FS.fractFreq。 如果更改更多、则必须设置新的中心频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    smart_rfsetting.c 文件中的 FRAC 频率是什么意思  

    .frequency = 0x01B1、

    .fractFreq = 0xEB9A、

    01B1表示433MHz、EB9A 表示十进制的60314、那么如果我更改它、将会发生什么情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SmartRF Studio 计算要使用的频率的.fractfreq。  

    如果要将中心频率更改为433.93MHz、请将.fractFreq 设置为0xEE00 (通过 Studio 计算)

    请参阅 TRM (http://www.ti.com/lit/ug/swcu117h/swcu117h.pdf)中的"CMD_FS:频率合成器控制命令"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,您已经计算了 EE00,即60928。 您如何计算它。 我在 Smart RF Studio 中查看、但只有具有不同数据速率的频率选择选项。

    请告诉我我们如何具体计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 SmartRF Studio 中键入所需的频率、然后计算相关设置。