This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:在其他频率下运行

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/863197/launchxl-cc1352p-operation-at-other-frequencies

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

您能帮助确认我是否正确理解以下内容吗?

(1) CC135P 支持 数据表表表5.9中列出的频率范围
可以使用 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP 命令来设置频率、如 TRM 25.10.5.2

(2) SmartRF Studio 无法直接测量 EVM 的 BER、接收器功率和数据包丢失?
它只能用于将器件配置为持续发送/接收以进行测试。  
它将需要其他设备/工具来测试 BER、接收器电源和数据包丢失、这与本 文档类似吗?

此外、  
(3)发送和接收是否可能具有不同的频率?  示例:以868MHz 的频率向接收868MHz 频率的电路板发送数据、然后以915MHz 的频率从该电路板发回数据、并以915MHz 的频率接收数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)数据表包含有关支持的频段的信息、SmartRF Studio 或 SysConfig 为您提供了针对不同频段和不同 PHY 配置无线电的正确命令

    2) 2)您可以使用 SmartRF Studio 进行分组差错率(PER)测试、一旦您知道 PER、您就可以计算 BER、因为您还知道数据包的时长。 Studio 将为您提供接收信号强度、您可以使用它来查看您在开始接收 CRC 错误/数据包丢失之前可以接收到的信号的"弱"程度。 但是、它不会为您提供精确的灵敏度数字。

    3) 3)您当然可以更改频率、但随后需要重新配置对讲机。

    Siri