Other Parts Discussed in Thread: CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 你(们)好
我们使用 SmartRF Studio 测试 CC1200的 RX 灵敏度。
它具有数据包 RX 模式和 RX 监听模式、我们发现当使用 RX 监听模式时、RX 灵敏度会更好。
我们想知道是否需要使用数据包 RX 模式、如何设置 SmartRF Studio 以获得 更好的 RX 灵敏度?