请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 因此、根据 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项、SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 适用于 SCLK_HF。 低频时钟是否有类似的电容阵列、还是唯一通过切换外部电容来改变电容的方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
因此、根据 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项、SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 适用于 SCLK_HF。 低频时钟是否有类似的电容阵列、还是唯一通过切换外部电容来改变电容的方法?