This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:GPIO 中断模式

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/846972/ccs-cc1350-gpio-interrupt-mode

器件型号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我请求您在具有 GPIO 功能的 I/O 中断模式方面提供支持。

前提

在 CC1350_LAUNCHXL.c 文件中、我定义了

GPIO_PinConfig gpioPinConfigs[]={
/*输入引脚*/

GPIOCC26XX_DIO_13 | GPIO_CFG_IN_pu | GPIO_CFG_IN_INT_FALLING,/*按钮0 */

/*... 依此类推*/

GPIOCC26XX_DIO_23 | GPIO_DO_NOT _CONFIG、

};

等待引脚下降沿上的中断

我编写的主文件中

/*
*==== mainThread ====
*
void * mainThread (void * arg0)

/*呼叫驱动程序初始化函数*/
GPIO_init();
UART_INIT();

/*初始化 UART 监视器*/
//UARTMON_INIT();

//原始
myBoard_init();

/*安装按钮回调*/
GPIO_setCallback (Board_GPIO_BUTTON0、gpioButtonFxn0);

/*启用中断*/
GPIO_enableInt (Board_GPIO_BUTTON0);

返回(空);

我能够在激活回调函数的情况下在下降沿产生中断(工作正常)

我的问题

如果我在 CC1350_LAUNCHXL.c 文件中写入、

GPIO_PinConfig gpioPinConfigs[]={
/*输入引脚*/

GPIOCC26XX_DIO_13 | GPIO_CFG_IN_pu | GPIO_CFG_IN_INT_LOW、//按钮0 *

/*... 依此类推*/

GPIOCC26XX_DIO_23 | GPIO_DO_NOT _CONFIG、

};

没有办法使中断具有 I/O 的低电平

您对此问题有什么建议吗?

此致、

Mario Sandri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    是否还确保更新 CC1350_LAUNCHXL.h 文件?

    谢谢、

    Alexis