This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:Smart RF Studio AGC 参考控制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/846986/cc1200-smart-rf-studio-agc-reference-control

器件型号:CC1200

您好!

我看到、在 smartRFstudio 中、如果我更改 BW、RSSI 偏移和 DVGA_GAIN 都不会改变。

是想要的吗? 因为它与用户手册(Pag 86)中指定的内容形成了对比。

再次感谢您、

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户手册显示 了

    当 Rx 滤波器带宽<100KHz 时、DVGA Gian 应设置为0dB

    当 Rx Filter BW>=100KHz 时、DVGA Gian 应设置为-18dB

    您也可以在 SmartRF Studio 设置中验证相同的设置。

    例如、

    当您从典型设置中选择1.2KBPS 数据速率时、  它会将 Rx 滤波器带宽设置为10.9KHz、并将 DVGA 增益设置为00 (0dB)

    当您从典型设置中选择38.4KBPS 数据速率时、  它会将 Rx 滤波器带宽设置为104KHz、并将 DVGA 增益设置为01 (-18dB)

    这些设置与《用户指南》中提到的设置相匹配。

    您可能会手动更改 Rx 滤波器带宽并期望 DVGA 增益发生变化。 不、它不是这样工作的。

    建议从 SmartRF Studio 为射频参数(频率、符号速率、调制、偏差等)生成寄存器设置。

    您可以从典型设置中的配置之一开始、该配置的符号速率比您所需的符号速率略高、然后更改其他射频参数以生成寄存器值。

    谢谢、

    PM