This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200 RSSI 参考怀疑

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/846982/cc1200-cc1200-rssi-reference-doubt

器件型号:CC1200

下午好!

我正在研究 CC1200 AGC_Reference 实现。

我看到、如果我双击 SmartRF Studio 中的寄存器窗口、1600Khz 的建议偏移为-79db

但是、如果您查看用户手册(PAG 88)中的同一个表、您将看到对于1600Khz BW、建议为-81dB。

哪一个是正确的?

谢谢、

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 SmartRF Studio 中的值。

    谢谢、

    PM