This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:CC1200

Guru**** 2385710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/846726/cc1200dk-cc1200

器件型号:CC1200DK
主题中讨论的其他器件: CC1200

SmartRF 显示 CC1200在500kbps 设置上根本不传输任何数据、我在各种电源输出设置下尝试了全部4种、电路板相隔约6英尺。 适用于100kbps 设置和更低的设置、但不适用于数据表中列出的灵敏度、例如、50kbps 设置仅在低至-90dBm 的范围内工作而没有错误、远低于数据表所述的109dbm。 使用 CC1200DK 运行所有这些测试、我是否获得了故障电路板或其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 SmartRF Studio? 您可以尝试使用最新版本2.15.0 (可从 TI 网站获取)吗?

    您是如何测量灵敏度的?

    我们在射频屏蔽室中测量灵敏度、信号发生器直接连接到电路板、目标 BER 限制为1%。 我们 不会从 一个板测试到另一个板。

    在开放环境中、从一个电路板到另一个电路板的测试得出一个近似值(由于外部干扰和其他设置问题)、但不是一个准确值。 为了准确测量、您需要在射频屏蔽室中使用信号发生器测试电路板。 另请注意、我们的规格为1% BER 限制。

    谢谢、

    PM