This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:芯片天线实现

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/846469/cc1190-chip-antenna-implementation

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1101

我正在尝试使用 CC1101 - CC1190组合来设计低于1GHz 系统。

在设计过程中、我指的是示例设计[SWRR077] CC1101-CC1190EM 915MHz 参考设计。

除了天线器件、我主要参考设计、由于成本问题、天线器件被替换为鞭状天线以外的其他器件。

因此、我相信我可以在完成设计时将所有内容与参考设计保持一致、但下面圆圈中的红色和蓝色部分除外

对于天线、我选择了 Johanson 0915AT43A0026

1.能否用 PI 网络替换用红色圈出的部件、用天线替换用蓝色圈出的部件、如下所示?

2.在 PI 网络之后、我是否需要"50 Ω 馈线"来连接到绿色器件

3.我是否可以使绿色器件的值与参考设计相同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要使用此芯片天线、则必须拆下 SMA、并将芯片天线布局图上标记*的点连接到连接到 SMA 的线路。

    原因:CC1101-CC1190原理图上的红色圆圈表示阻抗调优、最重要的是滤波。 SMA 线路是50欧姆点。

    在芯片天线图上、*点是50欧姆点、而红色圆圈是与天线匹配的阻抗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我要做的基本修改就是用*点的整个芯片天线图替换 CC1101-1190原理图上的蓝色圆圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    完成原理图后、您可以拍摄相关器件的屏幕截图以供查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 了[SWRR077] CC1101-CC1190EM915MHz 参考设计中的原始图、并仅增补了修改后的器件以便于比较。

    基本上、除了用上述修补部件替换 SMA 天线之外、我保持了所有内容、包括连接和组件值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

    我还有几个问题要问你。

    1) 1)从我上传的最终原理图中、我是否应该调整布线宽度/长度、以便在点 C 处产生50欧姆电阻? 还是可以忽略它?

    2) 2)我认为在实际实验之前很难判断、但对于上述设计中的一对模块而言、我可以预期多远的距离才能在自由空间内相互通信? 我正在考虑几种天线选择、以实现其覆盖范围和成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)取决于布线长度。 如果长度小于约1/10的波长、则线的行为将与传输线不同。 我会选择一个接近传输线应有值的布线宽度、但如果线路较短、您可以调整此宽度以适应您的布局。  

    2) 2)如果您尝试 http://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR、您可以得到估算值。 如果您未找到芯片和天线的确切组合、请使用提供最接近您的情况的灵敏度/增益数的组合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我想我已经掌握了我想要的知识。