主题中讨论的其他器件:CC1101、
我正在尝试使用 CC1101 - CC1190组合来设计低于1GHz 系统。
在设计过程中、我指的是示例设计[SWRR077] CC1101-CC1190EM 915MHz 参考设计。
除了天线器件、我主要参考设计、由于成本问题、天线器件被替换为鞭状天线以外的其他器件。
因此、我相信我可以在完成设计时将所有内容与参考设计保持一致、但下面圆圈中的红色和蓝色部分除外
对于天线、我选择了 Johanson 0915AT43A0026。
1.能否用 PI 网络替换用红色圈出的部件、用天线替换用蓝色圈出的部件、如下所示?
2.在 PI 网络之后、我是否需要"50 Ω 馈线"来连接到绿色器件?
3.我是否可以使绿色器件的值与参考设计相同?
谢谢你。