This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:SD 卡接口硬件

Guru**** 2813845 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SN74AVC4T245, BOOSTXL-SHARP128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/846673/ccs-cc1310-sd-card-interface-hardware

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245BOOSTXL-SHARP128

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我想将 CC1310 LP 中的一些数据保存到 SD 卡中。 我检查了 SmartRF06EB 的设计和 SDRAW 的示例代码。 我对定制电路板设计有一些疑问。

在 SmartRFEM 上、有一个电压转换器(SN74AVC4T245)、如果我想了解此 CC1310示例、是否需要该转换器? 硬件设计是否有任何要求?

我是否可以使用其他现成的 SD 卡接口、如 Adafruit Micro SD 卡分线板?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BOOSTXL-SHARP128具有 microSD 卡扩展插槽。 此 BoosterPack 可直接连接到 CC1310 LaunchPad。  

    Simon