This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520DK:在参考设计中使用100pF 2.4GHz 应用 SRF 仅为1GHz

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/846529/cc2520dk-in-the-ref-design-100pf-is-used-2-4ghz-applied-srf-is-only-1ghz

器件型号:CC2520DK

你好  

请参阅随附的原理图。 在此设计中、您使用的是100pF。 我们已复制此设计。 在施工审核中、我们发现该 HF 电容器的自谐振频率仅为1GHz。

由于 Zigbee 在2.4GHz 上运行、我们想知道这是否正常? Br per ***

e2e.ti.com/.../swru138.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    从标题中可以看到您使用的是 CC2520、但所附的参考原理图适用于 CC2511。  

    无论采用哪种方法、这两种器件都是旧器件、我不知道它们的参考设计背后的历史。 特定组件仅用作直流块。 在2.4GHz 时、100pF 的损耗很小、通常在该频率下使用12pF 或15pF。  一般而言、我建议遵循参考设计、因为这是器件表征中使用的方法、使用的特定值可能有充分的理由。

    此致、
    Fredrik