This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:测量的灵敏度不是数据表中的样本,

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/844812/cc1125-measured-sensitivity-is-not-sameas-in-the-data-sheet

器件型号:CC1125

我没有获得 与数据表中所述相同的灵敏度,是否有人建议我使用 CC1125的测试设置和配置,以实现与数据表中所述相同的灵敏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -设置:应使用与 SmartRF Studio 提供的相同的寄存器设置。 使用固定的数据包长度。  

    -提供数据表编号的测量是使用信号发生器完成的、其中发生器和 DUT 之间的电缆损耗得到了补偿。 使用了3字节有效载荷、固定数据包长度、每限制20%。 这相当于~1% BER:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 -正如您提到的信号发生器、我是否知道信号发生器的品牌和型号#、以找到相同或等效的信号发生器。

    2- 检查 CW 信号 或调制信号的 S/N 或 C/N 的方法...首选方框图进行说明

    BR//

    M K LOHUMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:我们使用不同版本的 R&S 发生器。 确切的模型与此无关、您必须能够发送数据包。

    2:不相关。 您唯一需要的是连接到 DUT SMA 的 SG。 您必须发送具有3字节有效载荷的数据包、并检查 DUT 是否正常接收数据包。 如果在给定级别发送100个数据包、而在第20个数据包中、则处于灵敏度限制(20% PER)。 您必须执行二进制搜索或类似操作、以查找提供该值的确切级别(通常、如果您收到100个数据包时没有错误、则必须尝试较低的信号级别、或者尝试较高的级别、即您获得的数据包数超过20%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 Agilent 的信号发生 器具有 I/Q 输入,它是否正常,如果是,请提供一些设置图、应用手册或参考,以供进一步操作

    BR//

    M K LOHUMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信号发生器是否能够发送数据包? 如果没有模型名称、我就不可能知道这个生成器的功能。  

    有关  测量灵敏度的建议方法、请参阅 www.ti.com/.../swra603.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要有关此主题的更多信息?