This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:PATABLE 设置与输出功率

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/844389/cc1101-patable-setting-v-output-power

器件型号:CC1101

我们基于 CC1101构建了一个设计、使用2.1V 电压为其供电、 并以 395MHz 的频率传输 CW 音调。  我们的问题是、大部分 PATABLE 值会产生相同的最终输出功率、而输出功率会根据不同的 PATABLE 值而变化。  以0x8或0x6开头的 PATABLE 设置似乎正常工作、允许我们调整输出功率、但其他 PATABLE 设置不能(0x00除外)。

以下是我们测量的输出功率与 PATABLE 的一些示例:

​PATABLE 设置     

​测得的输出功率

0x00

​-63dBm

​0x01

​-38.4dBm

​0x06

​​-38.4dBm

​0x1d

​​-38.4dBm

​0x30

​​-38.4dBm

​0x34

​​-38.4dBm

​0x60

​3.5dBm

​0x62

​2.1dBm

​0x6A

-3dBm

​0x6f

​-11.9dBm

​0x85

​7.6dBm

​0x86

​6.9dBm

​0x8b

​2.7 dBm

​0x8E

​-0.8dBm

​0x8F

​-7.5dBm

我知道 PATABLE 不是单调的、在将其映射到输出功率的方式上有点复杂、但对于所有不以0x8或0x6开头的值、我们看到的输出功率为-38.4dBm (不是0x00)。

使用相同的代码配置由更高电压供电的 CC1101开发套件、会导致 PATABLE 设置控制输出功率(没有-38.4dBm"死区")。

某些 PATABLE 值是否可能与2.1V 不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试使用这些 PA 表值、并查看它们在2V 时是否具有单调性。

    http://www.ti.com/lit/pdf/swra151

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对该文档很熟悉。  我的问题是、更改 PATABLE 应该会导致输出功率更改、但我尝试过的 PATABLE 值的一大部分会生成恒定输出功率(-38.4dBm)。

    例如、0x06应为我提供大约 -26.4dBm 的功率、0x1d 应为我提供大约-14.9dBm 的功率、0x34 应为我提供大约-10.1dBm 的功率、但我看到所有这些功率都是-38.4dBm 的功率。  只有以0x8和0x6开头的值才会导致输出功率发生变化。  

    当我们使用相同的代码配置以3.3V 运行的开发板时、PATABLE 设置会按预期执行。  我们看到的问题仅发生在由2.1V 电源轨供电的目标硬件上。

    你能评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您继续使用数据表第24节中的建议设置。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf

    不允许使用上述某些值(0x61至0x6f)。

    我在2V 时测试了表39中的设置433MHz、输出 TX 功率在预期的2dB 以内。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在2V 测试中使用了什么 RBIAS 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rbias 是必须具有与参考设计相同值的组件。 (用于我们的 EMS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当启用第00级并且该级的偏置电流由 PATABLE[5:0]控制时、是否需要发生特殊情况以确保正确配置?  传输前、我是否需要调整计时或执行特定的校准步骤?  我是否需要按特定顺序写入寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 从软件的角度来看、第00级的行为与其他级相等。