This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125灵敏度

Guru**** 2535010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/845373/cc1125-cc1125-sensitivity

器件型号:CC1125

您好!

cc1125灵敏度受外部硬件影响如何更改方向将改变灵敏度。

如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这里是否询问使用与参考设计不同的布局或设计中使用的 LQG/LQW 电感器的方向? 如果是后者、我们没有看到任何迹象表明这会影响灵敏度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是...

    和 Q2-

    重点是、与没有外壳相比、电路板对外壳具有不同的敏感程度。

    情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用于传导测量。  

    使用天线时、您可以看到一个小的差异、具体取决于外壳的衰减、因为您使用的是放置在外壳内的 PCB 天线。 不是这样、如果在外壳内使用 PCB 天线、则必须根据外壳调整天线。