This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/845310/cc1310-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

您好!

我的设计基于 CC1310、在大约433MHz 的 ISM 频带中工作。

我想通过具有集成 PA 和 LNA 的外部 FE 模块来提高功率和灵敏度。 TI 是否有用于433频带的 CC1190之类的芯片? 我可以使用 CC1190、但需要一些外部匹配吗?

谢谢、

STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    TI 不提供与 CC1190类似的用于433MHz 操作的范围扩展器。 请记住、没有规定允许在该频率下以超过10dBm 的功率传输。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢