This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:美国与欧盟原理图、窄带匹配值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/845012/launchxl-cc13-90-us-vs-eu-schematics-narrow-band-matching-values

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件:CC1190

我注意到 CC1190窄带匹配值在美国和欧盟原理图之间是相同的。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指此设计吗?   www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC13-90

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路拓扑 是相同的、这意味着可以使用相同的布局(PCB)、但原理图值和 BOM 是不同的。

    有关868MHz 频段、请参阅 EU 版本 ;对于915MHz 频段、请参阅 US 版本。 两个版本都在同一个设计文件文件夹中提供。

    谢谢、

    PM