Thread 中讨论的其他部件:WMBUS、 CC1101、 CC1350
您好!
我需要在 wmbus 应用中测试 CC1310 RX 性能。 我的目标是能够读取来自我的 CC1310端点的数据包。 根据法规、我所在国家/地区的 wmbus 的工作频率为434.475 MHz。
主要问题是 、CC1310的 wmbus 堆栈对于该特定频率没有任何类型的示例、仅针对868MHz。 我没有找到任何有关如何更改此内容的文档。
我真的不想将 我为另一个收发器制作的所有端点 wmbus 代码都移植 到 CC1310来测量其性能....
CC1310是否有任何简单的 RX wmbus T1/T2示例而不使用 stackforce 提供的堆栈?
谢谢!!