This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:第一个字节上的位翻转

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/787712/cc1200-bit-flips-on-first-byte

器件型号:CC1200

您好!

在我们的项目中、我们观察到在读取接收到的数据时有一个位翻转。 奇怪的是、它是同一个位被翻转。

例如、

如果我们发送0x00 0x54、那么我们将收到0x40 0x54

2、如果发送0x04 0x80、则接收0x44 0x80

有人可以提供帮助吗?

-Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供在我的一侧重新创建此内容的确切步骤? 您不会对您使用的设置(包括同步字)说任何话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    我第三次尝试写入、因为当我滚动到 Smart RF 以查找确切设置时、TI 页面会刷新并擦除我键入的任何内容。

    我们有以下设置

    169MHz、500kSPS 4-GFSK、标准 ETSI、固定12字节

    前导码计数0.5字节、同步字长24位、未添加序列号

    谢谢、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、SYNC_CFG1 = 87
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要大于4字节的前导码、则500kbps 使用零。 您是否尝试过更长的前导码?

    对于 SmartRF Studio、您可以保存可附加的配置文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有任何反馈吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在本周进行尝试。 我忙于其他事情。 我将在执行建议的测试时立即更新。

    -Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    因此、我们将前导码计数增加到了3个字节、将同步字长增加到了32位、PER 大幅降低。 一点也不会翻转。

    此外、如果您可以向我们建议上述两个设置之间的共关系以及为什么0.5前导码计数不起作用。

    谢谢、

    Pawan