This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset-RD:CC8520+CC2590射频测试

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/787373/cc85xxdk-headset-rd-cc8520-cc2590-rf-test

器件型号:CC85xxDK-Headset-RD
主题中讨论的其他器件:CC8520CC2590

CC8520+CC2590是否可以通过 PPWC 进行这些测试?

载波频率偏移、漂移和偏差。

占用带宽为-20dB、

3.灵敏度级别。(非 RSSI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    您可以使用 PPW Commander 工具测试所有这些参数。 有关详细信息、请参阅相关文档。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik

    收发器是来自文档"SWRU250M CC85xx 系列用户指南"的成形8PSK 或成形2PSK 调制。

    不能使用蓝牙或 Wi-Fi 标准 进行测量。 它们是不同的调制。

    如果我将 TI 开发套件设置为 Tx 连续模式、 我可以使用哪个测试设备来分析这些测试参数?