This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1120:CC1120

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/787740/compiler-cc1120-cc1120

器件型号:CC1120

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

"手动校准"的功能是什么? 如果我跳过这个、会发生什么情况? 有时我遇到了问题   

执行{

marcstate = SPI_ReadReg (CC112X_MARCSTATE);
} while (marcstate!= 0x41); //如果处于空闲模式,则等待 

这里的程序无法获得0x41、如何解决这个问题?

James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../swrz039d.pdf 中的1.2

    由于0x23版本已上市多年、您不必进行手动校准、因为拥有修订版0x21器件的可能性非常低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我跳过"手动校准"时、它无法再接收到任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您始终必须在一个点上进行校准、但是对于芯片的0x23版本、您可以执行 SCAL、而不是"手动校准"