请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:TI-RTOS
您好,团队
我正在学习使用 GPTimer、但存在一些问题。
1.Types_FreqHz freq;无法在 cc13x0_SDK_2_10_00_36中找到、请更正。
2.GPTimerCC26XX_setLoadValue (hTimer、loadVal);如果我想中断3.5ms 一次、如何计算 loadVal 参数? 我需要分别了解16位和32位的计算方法和计时器工作频率。