This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1120EMK-169:多频带 wM-Bus 射频

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, CC1120EMK-169, MSP430FR4133, TIDC-MULTIBAND-WMBUS, WMBUS, UNIFLASH, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/785530/ccs-cc1120emk-169-multiband-wm-bus-rf

器件型号:CC1120EMK-169
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133MSP430FR4133TIDC-MULTIBAND-WMBUSWMBUSUNIFLASHCC1120MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我将使用  分段式 LCD 参考设计测试多频带(169、433和868MHz) wM-Bus 射频子系统、 但当我将该解决方案编译到 code composer studio 中时、我会收到警告、代码无法正常工作。

我使用了:

•MSP-EXP430FR4133 LaunchPadTm

• A EM 适配器 Booster Pack、

• CC1120EMK-169

我得到的警告是:

#48-D 不兼容的宏"bak_RAM_base"重定义(在"/include/msp430fr4133.h "的第409行声明) hw_memmap.h /TIDC-Multiband-WMBUS/driverlib/MSP430FR2xx_4xx/inc 第102行 C/C++问题

代码  已成功编译并在 launchpad 上运行、但停止第232行(main.c) displayScrollText ("FR4133 WMBUS Kit");并重新启动程序

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、
    请向我们发送有关您正在使用的 CCS 版本的更多信息吗? 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    Code Composer Studio
    版本:8.0.0.00016

    操作系统:Windows 10、v.10.0.10.0/Win32

    我使用的编译器版本是 TI v4.4.8和 TI v18.1.LTS

    希望您能帮我...

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们现在有 CCSv9.0、其间有几个 CCS 版本。

    我已经附加了原始 TXT 文件、您可以使用 v4.5.0.2056 UniFlash 工具将其刷写到 MSPFR4133中。

    e2e.ti.com/.../TIDC_2D00_Multiband_2D00_WMBUS.txt

    我希望您可以开始、以便您验证硬件设置。

    通常、TI 设计代码 (在4年前编写) 需要移植到最新的 MSP430 Driverlib 和 CCS 编译器。

    此致、

    米伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milen、

      感谢您的回复。 我将在下一个 dais 中测试该文件并将结果发布在这里。

    但是、我购买了此评估板(每个两个)、用于在169MHZ (CC1120)上测试 WMBUS。 为了 成功编译代码、我可以安装哪个 Code Composer Studio 版本?   

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    我已经成功地将代码移植到新的 CCS 和 MSP430ware (两者都是 TI.com):上提供的最新版本

    Code Composer Studio 版本:9.0.0.00018

    C:\ti\msp430ware_3_80_07_00

    首先安装这两个文件、然后导入新的 CCS 工程。

    随附了一个包含完整工程的7z 文件、该工程编译良好并 传输 data.e2e.ti.com/.../TIDC_2D00_Multiband_2D00_WMBUS_5F00_ccs9.7z

    请立即告知我们、这是否适合您。

    此致、

    米伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Milen!!! 我在 Code Composer Studio 版本9.0.0.00018上尝试过该项目、效果很好!!!! 再次感谢、这将帮助我继续执行实际项目。