This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350中的 wire.h 库文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/785758/cc1350-wire-h-library-file-in-cc1350

器件型号:CC1350

您好、先生、

我正在使用 CC1350 LP、我想将 CC1350中的 wire.h 库文件用于传感器应用。 我试图找到它、但我没有找到它。

此库文件是否可用于 CC1350。 如果是、则路径是什么?

谢谢你

Nilesh Dalvi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是什么意思 Wire.h? 您是要查找 I2C 驱动器示例吗? 如果是、您可以在中参阅 i2ctmp112示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我的意思是说一个线协议。 它是基于串行通信协议的单线协议技术。 它在主器件和从器件之间使用单个数据线路和接地基准。

    我需要使用该协议开发应用。 请与我分享有关此协议的详细信息。
    如果您有一个单线协议的任何示例代码、那么我最好能理解该协议。


    谢谢你
    Nilesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 尚未开发单线驱动器、如果您需要、则必须自行实施。