请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 您好!
CC1101处于 RX 饱和状态后的恢复时间是多少。 (例如、如果发送器在 cm 范围内且 TX 为10dBm、则可能会发生这种情况)。
配置
频率:868.300MHz;2-FSK;10kbit/s 数据速率;100kHz 通道滤波器
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.