This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1000:需要 freq Excel 表格来为射频设置制定适当的 freq 字

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/783974/cc1000-need-freq-excel-sheet-to-formulate-proper-freq-words-for-rf-setup

器件型号:CC1000

很抱歉,但时间已经过去了,如果可能,我想再次访问 Excel 工作表-名称是。 如果链接不可用、我将原始请求粘贴在此处。 我不能使用它。 -

对于使用 CC1000的旧传统系统 、我需要执行一些工作、需要使用旧的 SmartRF Studio 版本6。 我下载了该旧版本、但由于驱动程序的原因、它在我尝试的3台计算机中的任何一台上都无法运行。 下一个选项是 Excel 表格、我知道 Chipcon 或 TI 制造的表格无法找到它。 请提供任何帮助。 sjlesli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我不确定我是否理解。 Excel 工作表仍可从同一主题(本主题所指)上的旧线程下载。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik -感谢您的观看。 该线程发表声明说,它"由于过去90天而被锁定"。 我想如果它现在开放了,我会再试一次…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以正常工作-我不确定我是否确切地记得发生了什么、但我之前一定不能访问该链接、无论如何、这一问题会再次得到解决、我正在做更好的工作、以将其保存到这里的好 repo 中。 再次感谢。 -Shawn