This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:cc1350

Guru**** 2892780 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/783802/ccs-launchxl-cc1350-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

按照 BLE 用户指南的建议尝试学习 Project0。

完全困惑。 我使用的是 simplelink 2.10.00.36

这是 RGE 指令:


将以下项目从 Resource Explorer 中的 CC1350_LAUNCHXL 开发板导入工作区:
  • BIM_extflash_cc1350lp  --在哪里找到它
  • simple_peripheral_cc1350lp_app_FlashOnly"-- 在哪里可以找到它?
  • rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs  -- 在哪里找到它?
2.
安装 python 工具

在 ti-simplelink Github 克隆或复制 OAD 转换脚本  --- 不再存在!!!

  • 单击文件夹`OAD`
  • 单击文件`oad_image_tool.py`
  • 记下所需的 Python 版本(向下滚动)。
  • 将内容复制到文本文件中、另存为`oad_image_tool.py`

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在寻找合适的专家来帮助您。 感谢您的耐心。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    您在哪里找到了这些说明?

    BIM_extflash_cc1350lp -您可以在此处找到:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXL\blestack\util\bim_extflash
    simple_peripheral_cc1350lp_app_FlashOnly -您可以在此处找到:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXL_blestack\simple_peripheral,然后您必须选择 OAD_ExtFlash 构建配置。
    rfWsnDmNode_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs -您可以在此处找到:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_40_00_20\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXL_EasyLink\rfWsnNodeBleAdv (我们已更改此示例的名称)。