This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:适用于 CC1312P 的 launchexl 板的 EasyLink IEEE802.15.4 Tx 与放大器;Rx

Guru**** 2581455 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/782258/cc1312r-easylink-ieee802-15-4-tx-rx-for-the-launchexl-board-for-cc1312p

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC2520

我们能否为 launchexl bord 获取 EasyLink IEEE802.15.4 Tx 和 Rx 的示例项目? 我们在 SDK 中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,TI 不提供 CC13xx 器件的此类示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    您使用的是哪种特定的 PHY? 在 EasyLink 示例中更改此设置非常容易。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望 TX/Rx 帧符合 IEE802.15.4 b/e (与 CC2520类似的 DSSS+OQPSK+1/2正弦脉冲整形 PHY)。 CC1352P-2 launchpad 是否有任何示例项目? 否则、我们能否知道转换传播的步骤。 EasyLink 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibin、

    您可以从 SmartRF Studio 为设置执行代码导出。

    此致、
    Fredrik