This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:发送 PLL 锁定失败

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/814163/cc1101-fail-to-send-an-pll-lock

器件型号:CC1101

多年来、我们一直在许多市场/频率上使用该芯片。 这个应用中的正常运行是芯片处于睡眠模式、当芯片被唤醒进行传输时、主要有2个问题:

发送 STX (启动传输)命令时、有时会发生传输无法启动的情况。 我通过检查 ichip 的实际传输来改进了这一点、如果我不再次发送 STX 命令、这就改善了这种情况。 还有其他解决方法吗?

本设备可在室内使用。 在某些芯片上、自校准无法正常工作。 我使用了测试 FW、每隔10秒重新校准一次 PLL。 芯片可以正常工作数小时。 有时、自校准开始失败(没有 PLL 锁定、在寄存器中进行检查)。 当这种情况发生时、它会一直在几分钟内失败、然后可以再次出现。 由于设备可用于室内、因此无需重新校准(根据数据表第22.1章、+-40C 是限制)。 由于实际上并不需要重校准、是否可以校准一次芯片、保存 FSCAL1-3的内容并使用这些校准值(见第28.2章)。 必须针对实际频率收集 FSCAL 值)。 这是一条好路线吗? 还有其他建议吗?

Mats Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们始终建议在特定的时间间隔内进行校准、而不仅仅是在启动时进行校准。 每10秒进行一次校准听起来不错。

    我似乎还有一些与同步校准无关的问题。 如果您查看数据表中的图25、您将看到校准后状态始终处于 TX 或 RX 状态、即使校准失败、也不会直接返回空闲状态。

    这是您在旧产品上发现的问题还是在新产品(新硬件和/或新软件)上遇到的问题? 它发生的频率和在多少个器件上?

    您如何知道变速器未启动? 这是因为您没有收到任何内容、因为 MARCSTATE 指示您从未进入 TX 状态还是其他状态?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺乏反馈、螺纹被关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新打开此主题、缺少反馈的原因是该源已发送到支持页面。 以下是我一周前发送的回复:

    有问题的芯片标记为"CC1101 TI 56I ALVL G4"。 我们每小时进行校准、可以看到一小时内没有无线电流量(下一次校准)。 这种情况发生在几个器件上、我猜小于1%、但很难说、因为这些器件可能在我们的测试期间工作、最终会在客户处工作。 当我们将它们放回时、它们可能会正常工作。 我已经检查了 FW、它认为消息是按预期发送的、因为 GDO Tx 中断应该出现(GDO 设置为6、发送/接收同步字时断言)。 我已经检查了 MARCSTATE 和芯片状态字、它们也会像发送消息一样做出反应。 我还做了一个测试 FW、在中间具有1秒睡眠时间的情况下进行100次校准、该芯片失败~5次、故障似乎是突发的; 一次测试对于75秒来说是可以的、然后在最后25秒内出现3个错误(通过查看 FSCAL1检测到 erros、如果 PLL 被锁定、则应为!= 0x3f)。 其它芯片按预期工作、我的第一个愿望是纠正问题(解决方法)、如果不能解决问题、请在生产过程中找到检查芯片的方法、以整理有此问题的芯片。 我的上述测试需要100秒、如果我提高速度、故障率会下降、我真的不知道100秒是否足够安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri 正在度假,30年后。 这是否可以等到她回来?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,我很快也会休假,我们应该等待正确的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。 如果 我理解正确的话、对讲机会按应有的方式传输、但似乎是在 传输时 PLL 未锁定、因此它以错误的频率传输、这是正确的吗? 此外、据我了解、当您运行具有100次校准的测试 FW 时、发生故障的单元也会失败、对吧?

    您能否与我分享您的全套寄存器、以及一些有关您在测试 FW 中所做操作的伪代码(或向我发送代码段)。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有反馈而关闭。