This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:外部引脚控制传输

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/782194/rtos-cc1310-external-pin-control-transmission

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好,团队

CC1310可以使用外部引脚将射频内核置于发送状态、然后连续发送串行端口数据、而不是触发发送。 接待也是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这可能取决于您获取数据的方式。 如果您在串行接口上获得"数据包"、这不是问题、 如果您实际上在 UART 上获得了连续流、则必须以波特率更高的数据速率发送传入数据、以确保您有时间将传入数据划分为数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我使用的数据速率为50kbs。 您确定这种方法是否正常? 我是说、当引脚输出为高电平时、射频内核始终处于发送状态(不会触发)。 在代码中、我不需要填充数据包并执行 runcmd、而是直接放置 UART。 数据通过硬件自动传输到射频内核。 CC1310是否具有此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须创建一个程序来执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任务中、我只需要执行 runcmd?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、除了处理按钮按压的任务外、您还必须拥有处理 UART 的任务和处理射频的任务。 此主题 e2e.ti.com/.../647411中的 UART_RF.zip 将为您提供有关 UART + RF 的信息。 pinInterrupt 示例可用作按钮的起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我以前看过这个代码、现在有三个问题。
    如果我将 UART 软件的 ringbuffer 大小设置为32Bytes、串行端口一次接收256字节、那么芯片将被卡住?
    2.串行端口的 ringbuffer 是否具有计数接收到的字节数的功能?
    如何划分串行端口数据包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题、因为您在此处打开了一个新主题: e2e.ti.com/.../783692
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的