This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:天线分集

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/815597/cc1312r-antenna-diversity

器件型号:CC1312R

您好!

我再次推出 主题-请注意、CC1312R 的天线多样性补丁是否已推出? 如果不是-何时可以做到? 或者、是否有关于在 CC1312R 中实现天线分集的更多详细信息?

谢谢你

此致、

弗兰蒂塞克莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎仍在进行中!

    我通知了相关人员、我们将告知您状态。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与相关人员讨论了这个问题、我们将在 今年年底发布此补丁。

    如果您在 今年年底之前需要、 请通过您当地的 FAE /销售部门联系我们、然后我们可能会为您提供补丁的内部版本。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PM、
    我们需要此补丁进行测试和试用、因此我们将通过当地 FAE /销售部门与您联系。

    非常感谢您的回答。
    弗兰蒂塞克莱西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请有人直接联系捷克共和国(中欧)的当地 FAE /销售人员或提供其链接? 我假设查找联系人很容易、但我无法找到。
    谢谢你
    此致
    弗兰蒂塞克莱西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已查看 TI 网站、但在捷克共和国找不到支持。 但您可以使用最近的欧洲联系人之一。

    以下是指向欧洲联系人的链接。

    谢谢、

    PM