This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:两个收发器共享同一个晶振

Guru**** 2645675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LMH2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/782970/cc1310-two-transceiver-share-the-same-crystal

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: LMH2191

各位专家、您好!

我正在设计定制 CC1310板、其中一个 CC1310用作发送器、另一个用作接收器。 我想减去正交振幅和相位信息。 之前、我只处理振幅、因为 发送器与接收器相位关系中的相位变化对振幅的影响较小。 为了检查相位信息、我希望发送器和接收器共享同一个晶体、以避免相位变化。 但我找不到哪两个收发器共享同一个晶体的任何参考设计。  

是否可以让两个 CC1310共享同一个24MHz 晶体?

如果可以、我是否应该为晶体添加负载电容器? (在您的所有 LaunchPad 设计中、您可以直接接地或放置"不要安装"。)  

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、CC1310无法共享时钟源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的回复! 我还有一些关于收发器同步的问题。

    除了使用 quatz 晶体之外、还有其他方法可以将时钟源馈入 CC1310吗?

    是否有办法同步两个板载 CC1310芯片? 例如、我是否可以使用类似 LMH2191的树驱动器作为两个芯片的时钟源?

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我们正在构建相干雷达收发器、必须实现参考时钟同步。 是否有办法更改此内部或外部负载以实现此目的?


    此致、
    建林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    xtal 是 CC1310唯一可能的外部时钟选项。