This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:如何更好地避免无线传感器网络冲突

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/783031/rtos-cc1310-how-to-better-avoid-wireless-sensor-network-conflicts

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好,团队

我正在使用 rfListenBeforeTalk 示例来实现更安全的数据传输。但我发现仍然存在这种冲突的可能性。 内部没有随机避让算法。 如何解决此问题? 如何使节点的发送时间更随机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿重复发布。 这是您在该主题中的最后一个帖子的关闭副本: e2e.ti.com/.../780679
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ter,
    我的问题实际上是不同的。 如果可以、请帮助我回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在重复的帖子中查看我的答案。