This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在 RX 滤波器之后获取 I/Q DEMOD 数据

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/781633/cc1125-obtaining-i-q-demod-data-after-rx-filter

器件型号:CC1125

关于来自 ADC 的 I/Q DEMOD 信号监控、 通过 RX 滤波器:  

-要获得时间序列数据,如何设置时序才能读取这些寄存器?
根据参考的 E2E 线程(  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/527413  ) ,通过 SPI 读取 CHFILT_IX 和 CHFILT_Qx 电阻器可以进行通过 RX 滤波器传递的信号监控。

在我们的应用中、我们需要 时间序列数据、我们需要在每个采样间隔读取数据。  但在参考的 E2E 主题中 、 CHFILT_IX 和 CHFILT_Qx 本身似乎不是滤波器特性。 我的理解 是否正确?

- 如何在 CHFILT_IX 和 CHFILT_Qx 寄存器中应用格式?
CHFILT_lx 和 CHFILT_Qx 二进制补码是18位宽度吗?

-在1位 ADC 输出和通过 RX 滤波器的信号的多位宽度之间进行缩放
为通过 RX 滤波器的信号分配给多位的1位 ADC 的最大振幅是多少位宽?
例如、为1位 ADC 分配的最大振幅被分配给18位宽度的2^15 = 32768。  

如果有任何可用的设计配套资料、包括用于实施此流程的示例代码、请提供链接或文档。

谢谢你。

~Leonard~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数希望访问 I/Q 数据的客户基本上都希望实施自己的调制解调器。 这里是这样、应用是什么? 我们拥有的唯一文档是之前在 E2E 中介绍的内容。

    RX 路径中 I 和 Q ADC 的1位输出被抽取和滤波。 该过程的结果是 CHFILT_I 和 CHFILT_Q。 有效位数将是实际抽取因子的函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户包含了有关他们尝试实现的目标的更多详细信息。  请查看并提供建议。

    e2e.ti.com/.../190313B_5F00_RX_5F00_monitoring_5F00_CC1120.xlsx

    谢谢、

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - CHFILTER:他们对芯片进行了哪些符号速率、偏差、调制格式、RX BW 编程? 速率取决于设置。

    - ADC:GPIO3