This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X0-SDK:如何读取输出无线数据

Guru**** 2563020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC1310, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/782374/simplelink-cc13x0-sdk-how-to-read-the-output-wireless-data

器件型号:SIMPLELINK-CC13X0-SDK
主题中讨论的其他器件:CC3120CC1310IWR1642BOOST

CC3120的无线数据输出如下所示。 是否有描述数据格式的文档? 如何读取此数据? 请链接文档、谢谢。 直接链接会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 CC3120还是 CC1310、因为标题和芯片编号不同。

    一般情况下:请更详细地描述此问题。 我们至少需要足够的详细信息、以便轻松地重新创建您看到的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您的意思模糊。 我正在为 IWR1642BOOST 和 CC1352R1进行低于1GHz 的参考设计。 这是它的数据输出。 我知道该设计包含解析器、但我正在尝试设计自己的解析数据的方法、并想知道如何解释此代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就我所见 、格式在 www.ti.com/.../tidued6.pdf 中给出