This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-CC110L:与 MSP430G2ET LaunchPad 配对时、ATC Booster Stack Lite 程序不显示任何数据

Guru**** 2522500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533, CC110L, MSP430FR2433, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/812845/430boost-cc110l-atc-booster-stack-lite-program-shows-no-data-when-paired-with-msp430g2et-launchpad

器件型号:430BOOST-CC110L

我刚刚购买了一个430BOOST-CC110L 和两个 MSP430G2ET Launchpad 来测试 MSP430器件之间的915MHz 无线传输。 两个 MSP430G2ET 套件都在其原始配置中进行了测试和使用。

然后、我将两个 MSP430G2533微控制器替换为430BOOST-CC110L 套件中包含的微控制器、并按照说明安装了两个 Anaren 模块。 有关 UART 跳线放置的说明令人困惑、因为这两张图都不适用于 MSP430G2ET 板-我尝试了直跳线和交叉跳线。 我的问题是 Anaren ATC Booster Stack Lite 程序完全空白(未收到数据)。 MSP430G2ET 绿色和黄色 LED 亮起(USB 接口 LED)。 两个 MSP430G2ET 板提供相同的结果[空白数据、加上 屏幕的灰色部分]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您可能需要联系 Anaren 应用程序支持。

    查看这是否有助于:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试获得 Anaren 的支持-在过去7天里没有人联系过我(我看到另一个人放弃了他们的支持)。

    我继续在 TI 网站上搜索 CC110L 射频器件支持。 TI 为其射频器件提供了多种形式的支持:(1) Smart RF Studio 等 PC 软件、Smart RF Packet Sniffer、(2) EasyLink、easymode 等 TI MSP 软件、其他 MSP430/TI 的 ARM 软件、(3)包含射频的许多 TI 套件、(4)与 Smart RF Studio 配合使用的 CC 调试器。 遗憾的是、TI 尚未创建一个包含所有内容的文档、并真正解释了在所有这些帮助下成功创建射频应用的步骤。

    由于我刚刚购买了2个 MSP430G2ET 板和430BOOST-CC110L (具有2个 CC110L 射频板)、我决定不再等待。 我专注于获取 EasyLink 软件并将其移植到这种电路板组合、以证明我可以发送射频数据包。 需要花费2天的时间来了解和修改软件、以便在 CCS 上编译并使其与 MSP430G2ET 板配合使用。

    然后、我修改了代码以在我设计的具有 Anaren CC110L 射频器件和 LCD 显示屏的 MSP430FR2433板上工作-因此、我现在可以从 TI 套件传输数据包并在电路板上接收数据包。 遗憾的是、我认为 EasyLink 代码设置为以867MHz 的频率传输、这在美国是不合法的。 我可以进行数据包传输/确认传输、但射频设置仍然是一个谜。

    我想要求三个答案:

    1.一个新的 cc1101_easy_link_reg_config.h、适用于915MHz 下的 CC110L。

    2.我是否需要购买用于 Smart RF Studio/ Smart RF 数据包监听器的 CC 调试器并将其连接到430BOOST-CC110L 板之一?

    3.在使用简单的专有射频协议进行915MHz 射频项目时,是否缺少其它任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载 SmartRF Studio 并为要使用的频率生成寄存器设置。 您无需连接 CCDebugger 即可生成设置。 但是、如果您要使用 SmartRF Studio 进行测试、以控制您的电路板、则需要一个测试板。  

    只要您设法移植代码并发送/接收数据包、这意味着您唯一需要的就是让 SmartRF Studio 为  您计算/建议寄存器设置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 SmartRF Studio 7.14时、CC110L 不支持915MHz。 CC110L 的"简单智能"选项仅显示868MHz 和433Mhz、且频率已锁定。 CC110L 规范和 Anaren A110LR09A00GM 表示支持902-915MHz。 我确实在 Anaren 网站上发现了一些902MHz 的寄存器数据、波特率不同、但如果 SmartRF Studio 也能生成这些寄存器文件、那就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有针对915MHz 与868MHz 的特殊设置。 在 SmartRF Studio 中、我只需将频率更改为915MHz 即可。 更改频率并导出寄存器。