This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125:关于 AGC 配置

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/782645/cc1125-cc1125-about-agc-configuration

器件型号:CC1125

我遇到与此帖子相同的问题:

e2e.ti.com/.../2893337

但仍然不知道如何解决它。 阅读该帖子后有2个问题:

RSSI 偏移对 CC112x 的工作方式是否有任何影响、或者它只是影响报告为 RSSI 的值?
2、原因我使用不带 cc1125的同步串行模式 来检测同步/前导码,AGC 是否能帮助我们的应用、因为我只是禁用 AGC 行为(AGC_CFG1.AGC_SYNC_ACT_ACD_BACWATE= 000 (无 AGC 增益冻结、继续计算/更新 RSSI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的经验是、使用不带同步检测的同步串行模式会导致性能不佳。 同步串行模式需要前导码/同步来进行位/字节同步、如果出于某种原因无法使用同步字、请使用透明模式。

    为什么要关闭同步检测?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    我很高兴看到你的答复。
    emmm...出于某种"历史原因",并且为了与某些协议兼容,我们必须这样做。
    我需要考虑如何在这个应用中改进接收质量。 你认为有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、如果无法使用同步、请使用透明模式。