This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:38.4kbps 的最佳设置

Guru**** 2524710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/812176/cc1121-optimal-settings-for-38-4kbps

器件型号:CC1121
主题中讨论的其他器件: CC1120

您好!

您能否请使用 Smart RF Studio 中的哪些设置来实现38.4kbps 比特率的 CC1121:

CC1120的38.4kbps

- CC1121的50kbps 速率

谢谢、

Borislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为 CC1120使用一个应该起作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题更多是这些设置是否针对给定的比特率和无线电进行了最优化。

    谢谢、

    Borislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1120和 CC1121之间的唯一区别是最小带宽。 38.4kbps 的 RX BW 大于 CC1121的最小带宽、因此 CC1120的38.4kbps 设置也是 CC1121的最佳选择。