This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-01002:无法将我的设备连接到云。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/813467/tidc-01002-cannot-connect-my-device-to-the-cloud

器件型号:TIDC-01002
主题中讨论的其他器件:传感器到云

您好!

我遵循"低于1GHz 嵌入式传感器到云工业物联网网关参考设计(修订版 A)"的示例、无法将我的器件连接到云。

我不确定我在第3.2.1.1.8节第17步中提供的信息是否得到了正确保存,以及第3.2.1.1.9.1节第11步中的信息是否得到了正确保存。 我填写这两个表单并按"保存更改"、但在我之前提到的最后一步中、Cloud LED 应在保存更改后变为绿色、但 LED 永远不会变为绿色、它保持红色。 我签入了 IBM Watson IoT Platform、我创建的设备保持断开状态。

是否有人经历过同样的事情?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    您是否检查了 UART 终端上器件的输出?  

    这将有助于了解故障发生的位置。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB、

    是的、我已经检查了 UART 终端、这是我尝试在传感器到云本地仪表板中输入信息后收到的消息。

    [云服务]主题0:物联网-2/type/gateway/id/gateway_pruebaV2/evt/nwkUpdate/fmt/json

    [云服务]主题1:物联网-2/type/gateway/id/gateway_pruebaV2/evt/permitJoinCnf/fmt/json

    [云服务]主题2:物联网-2/type/gateway/id/gateway_pruebaV2/evt/deviceUpdate/fmt/json
    [Cloud Service]客户端 ID:G:choichoi92@gmail.com:网关:
    [Cloud Service]服务器地址:choichoi92@gmail.com.messaging.internetofthings.ibmcloud.com

    版本:客户端 LIB 1.1.0、通用 LIB 1.2.0。
    [Cloud Service]与代理的连接失败
    ,ERRORNUM:-11[云服务] MQTT 客户端已断开连接,退出 pthread

     


    为了避免出现任何错误、我尽可能缓慢地完成了指南中显示的所有步骤。

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为客户端 ID 太长、请尝试增加代码上为客户端 ID 分配的缓冲区、或缩短客户端 ID。 这应该可以解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试一下。

    谢谢你