This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC1125:BOOSTXL-CC1125的 sigfox 项目+ Launchpad MSP430F5529LP

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/781765/ccs-boostxl-cc1125-sigfox-project-for-boostxl-cc1125-launchpad-msp430f5529lp

器件型号:BOOSTXL-CC1125

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们希望开始使用 Sigfox 与此捆绑包

  • BOOSTXL-CC1125
  • LaunchPad MSP430F5529LP

我可以从何处开始使用此代码项目?

我知道有一个应用手册,但我认为这种处理方法已经改变。

swru487.pdf

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在编写"处理方法已更改"时、您是否参考了 www.ti.com/.../swru487.pdf 中的第1.1节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 我在 tech-p1-team@sigfox.com 上写了一封电子邮件、他们不会向我发送任何内容。
    不清楚谁必须向我提供此项目代码才能开始此开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对 Sigfox 网络的访问必须由 Sigfox 提供。 这超出了 TI 的控制范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我了解 Sigfox 团队必须提供该项目。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是我的理解。